Other Parts Discussed in Thread: CC2652P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652P 大家好、我在我的目标上使用 CC2652P。
我在 CC2652P 数据表中找到看门狗功能、如下所示:
根据该表、WDT 将在 CPU 待机模式下暂停。
我想确保,如果启用了看门狗,那么 CPU 保持在待机模式,当然看门狗不能从现在开始馈送,看门狗是否保持暂停? 并且永远不会出现看门狗复位?
如果是、我对我的程序有点担心。
如果我的程序进入待机状态,并且由于某些错误而从未唤醒,则它只会崩溃,并且永远不会恢复(直到电池耗尽,可能需要几个月)。