This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:看门狗计时器在待机状态下暂停?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/952241/cc2652p-watchdog-timer-paused-in-standby

器件型号:CC2652P

大家好、我在我的目标上使用 CC2652P。

我在 CC2652P 数据表中找到看门狗功能、如下所示:

根据该表、WDT 将在 CPU 待机模式下暂停。

我想确保,如果启用了看门狗,那么 CPU 保持在待机模式,当然看门狗不能从现在开始馈送,看门狗是否保持暂停? 并且永远不会出现看门狗复位?

如果是、我对我的程序有点担心。

如果我的程序进入待机状态,并且由于某些错误而从未唤醒,则它只会崩溃,并且永远不会恢复(直到电池耗尽,可能需要几个月)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingtao、

    在待机模式期间 WDT 确实被暂停。  考虑到看门狗的目的是在代码执行期间检查系统是否仍然正常运行、这是有道理的。  由于在待机模式下没有运行有效代码、因此看门狗不需要可用。  简而言之、待机状态下不会发生崩溃。  当返回到活动/空闲状态时、WDT 将拾取它离开的位置。

    此致、
    Ryan