This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:当 TX CW 时、RxOnWhenIdle 需要为 false?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/950385/cc2652p-rxonwhenidle-need-to-be-false-when-tx-cw

器件型号:CC2652P

大家好、我使用的是 CC2652P、SimpleLink SDKv4.20。 我的应用基于 TI154stack sensor_2_4g。

我需要 TX 2.4G CW。

我将 RF_postCmd ()与 RF_cmdTxTest 一同使用以获得 CW。

我发现:

如果我将 RxOnWhenIdle 设置为 false、如下所示:

ApiMac_mlmeSetReqBool (ApiMac_attribute_RxOnWhenIdle、false); 

然后、TX CW、CW 正常工作、我可以在频谱分析仪上获取2.4G 频谱。

但是、如果我将 RxOnWhenIdle 设置为 true、如下所示:

ApiMac_mlmeSetReqBool (ApiMac_attribute_RxOnWhenIdle、true); 

然后是 TX CW、发生错误、程序进入 Main_excHandler ()。

那么、是否将 RxOnWhenIdle 设置为 false、这是 TX CW 的必要条件?