This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:如何在启动2.4G CW 时停止它?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/950365/cc2652p-how-to-stop-2-4g-cw-when-it-has-been-started

器件型号:CC2652P

大家好、我使用的是 CC2652P、SimpleLink SDKv4.20。 我的应用基于 TI154stack sensor_2_4g。

我需要控制 CW 测试。

我将 RF_OPEN ()与 RF_cmdRadioSetup (命令编号0x0802)搭配使用。

然后、我将 RF_runCmd ()与 RF_cmdF (命令编号0x0803)一起使用。

最后、我将 RF_postCmd 与 RF_cmdTxTest (命令编号0x0808)一起用于 TX CW。

在 RF_cmdTxTest 中、结束触发器类型为0x1、因此 CW 永远不会停止。

现在、CW 工作正常。 我可以在频谱分析仪上观察到2.4G 频谱。

一段时间后、我需要停止 CW。

我尝试了两种不同的方法来停止 CW、但它们都失败了。

第一种方法是:

当我想停止 CW 时、我按 如下方式设置 RF_cmdTxTest:

.endTrigger.triggerType = 0x4、
.EndTime = 4000 

然后、我   再次使用 RF_cmdF 调用 RF_runCmd ()、使用 RF_cmdTxTest 调用 RF_postCmd。

我希望 CW 将重新启动并持续1ms、然后停止。

第二条路是:

当我想停止 CW 时、我将 RF_runCmd 与 RF_cmdTrigger 一同使用、如下所示:

RFC_CMD_TRIGGER_t RF_cmdTrigger =
{
.commandNo = 0x0808、
.triggerNo = 0x33
}; 

Rf_cmdTxTest 中的结束触发器编号 也是0x33、如下所示:

RFC_CMD_TX_TEST_t RF_cmdTxTest_ie154_0 =
{
.commandNo = 0x0808、
.status = 0x0000、
.pNextOp = 0、
.StartTime = 0x00000000、
.startTrigger.triggerType = 0x0、
.startTrigger.bEnaCmd = 0x0、
.startTrigger.triggerNo = 0x0、
.startTrigger.PastTrig = 0x0、
.condition.rule = 0x1、
.condition.nSkip = 0x0、
config.bUseCw = 0x1、
config.bFsOff = 0x0、
config.whitenMode = 0x2、
.__dummy0 = 0x00、
txWord = 0xABCD、
.__dummy1 = 0x00、
endTrigger.triggerType = 1、
.endTrigger.bEnaCmd = 0x1、
.endTrigger.triggerNo = 0x33、
.endTrigger.PastTrig = 0x00、
syncdWord = 0x71764129、
.EndTime = 0x00000000
}; 

这两种方法都无法停止 CW 并触发错误,进入 Main_excHandler ()。

那么、如何在启动后停止 CW?