This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:TC Link Key & Amp 之间的区别是什么;安装代码

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/949741/cc2538-what-is-differnce-between-tc-link-key-install-code

器件型号:CC2538

您好、社区

我正在使用 CC1352和 CC2538 ZNP 器件。
我想知道用例以及 TC Link 密钥与安装代码之间的区别。

您能帮我了解一下吗?

此致、

Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装代码通过避免使用加入设备通常所需的全球信任中心链接密钥(TCLK)对 NWK 密钥进行 APS 加密来增强网络安全性。 使用信任中心和加入设备之间共享的安装代码衍生的密钥、确保不使用全局已知密钥对数据进行无线加密。 在本实验的这一部分中、我们将在两个器件之间设置共享安装代码以演示此功能。 您可以阅读 Zigbee 规范以了解详情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YiKai 

    感谢您提供相关信息、

    我想了解更多信息。

    默认的 TC Link 密钥值为"ZigbeeAlliance"、是我们必须遵循的标准值还是可以使用任何其他值?
    2.推荐 使用的 TC Link Key 值是多少?

    3.安装代码相同,是特定于设备还是通用于所有设备?

    此致、

    Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用自己的 TC link 密钥、但这会使您的产品与第三方 Zigbee 3.0或 HA 产品不兼容。

    2.建议使用默认的 TC Link 密钥值为"ZigbeeAlliance" 09。

    它应该是特定于器件的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同意了 YK 的意见。

    此外、也可以参阅此 SimpleLink Academy: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=pTTHBmu__&node=AES5VdxyX-.OXxWoIFsyPg__pTTHBmu__LATEST

    第1部分讨论安装代码、可用作在 CC2538上使用安装代码的参考。

    此致、
    Toby