This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ULPSENSE:是否支持 Wi-SUN 技术

Guru**** 2929670 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ULPSENSE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/948607/boostxl-ulpsense-does-it-support-wi-sun-technology

器件型号:BOOSTXL-ULPSENSE
主题中讨论的其他器件:SMARTRXEBK

尊敬的 TI 专家:

我们正在搜索 Wi-SUN 支持的开发板。

在 TI 网站上,BOOSTXL-ULPSENSE、 BOOSTXL-AOA 和 SMARTRXEBK 被列为“特色 Wi-SUNRegistered 产品”。  

它是否支持 Wi-SUN 协议? 如果不是、请建议使用 Wi-SUN 支持的开发板

谢谢  

Sandeep S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sandeep、

    请参阅 我们的低于1GHz 页面 并注册 Wi-SUN 以了解更多信息。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于好奇:您提到的电路板未直接链接到 Wi-SUN 标准、我找不到我们声称这一点的页面。 您是否有指向您发现这些产品为“特色 Wi-SUNRegistered 产品”的页面的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示 Wi-SUN 产品的网页链接是  

    www.ti.com/.../overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Elin。