This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:keepalive +心跳数据包

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/947880/cc2652rb-keepalive-heartbeat-packet

器件型号:CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好、团队、请评论我的客户的以下消息?

我们正在使用(第三方) ZigBee 传感器、需要保持它们的活动状态。 制造商告诉我们要检查心跳数据包以执行此操作、我们在 CC26X2R1中实现了它的客户端端、如 SimpleLink Academy Lab 中所述。 进行此更改后、我们无法接收轮询数据包。  是否应在 zclPollControl_HdlInforing (zcl_POLL_control.c)中接收轮询速率数据包?

劳尔·马托斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raul、

    这是否意味着轮询数据包永远不会通过无线方式发送、也不会由客户端处理?  请注意、由于并非所有 Zigbee 器件都必须使用轮询控制集群、因此第三方 Zigbee 传感器很可能不支持该集群。  由于 Z-Stack 不处理其应用程序内的 MAC 数据轮询(可能这是制造商所说的心跳数据包)、因此您需要监控子适龄功能(也在 SLA 实验中讨论) 或确定是否通过无线方式发送排队等待传感器的数据(表示 MAC 数据轮询、从而指示终端设备继续运行)或超时。

    此致、
    Ryan