This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538EMK:CC2538EM SMA 连接器用法

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/947729/cc2538emk-cc2538em-sma-connector-usage

器件型号:CC2538EMK

您好!

当使用 SMA 连接器和外部天线而不是 CC2538EM 上的 PCB 天线时(swrr113.zip -原理图和 BOM)。 我们是否提起 L375并将其放置在 L374上以使用外部 SMA 天线、或者它们对于 L374的值是否不同?

此致、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以提起 L375并将其放置在 L374上以使用外部 SMA 天线。