This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:减少网络中的广播消息流量

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/946760/cc2530-reduce-broadcast-message-traffic-in-network

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:CC2531Z-stack


你好

目前、我使用 SDK 3.0.2在协调器和路由器模式下使用 C2530、它与网络中的20个节点配合使用、并使用一个协调器。 我想知道如何减少网络中的广播消息流量我通过 Wireshark 从 CC2531 USB 监听器进行分析。 由于这种流量,我们面临的问题是,某些时间 ACK 无法接收,以及节点到协调器之间的一些时间响应时间会增加。我与19个节点共享 Wireshark 帧,并且还与网络中仅有1个节点共享一个 Wireshark 帧。 实际上,我们的要求是在一个协调器中安装100多个设备,这就是我们希望知道如何减少网络中的流量的原因。请建议使用相同的。

此致

Ketul Bhavsar

e2e.ti.com/.../WiresharkFrames.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供网络密钥来解密监听器日志? 路由器节点是否从应用程序发送广播消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ketul、

    您使用的是什么 Z-Stack 3.0.2示例、以及您对网络设置进行了哪些更改?  在许可加入和识别过程的调试过程中会进行几次广播、但除了路由问题(建议使用多对一路由协议以最大程度地减少路由发现广播风暴)之外、开发人员的应用将仅使用广播。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈益凯

    我们使用默认密钥、如下所示。 否我们的应用程序不从应用程序发送广播消息。

    键:5a69674265416c6c69616e63653039

    此致

    Ketul Bhavsar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    在 SDK 3.0.2中 、针对我们的应用修改了 GenericApp 示例项目。 我们使用 AF_dataRequest 进行发送。  

    此致

    Ketul Bhavsar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供了由 Zigbee Alliance 提供的全局 TC Link 密钥、而不是您所形成网络的特定 NWK 密钥。  仅当您监听 Nwk 密钥无线传输的加入过程时、全局 TCLK 才有用。  如果不需要多余的广播消息流量,请确保您不使用 AF_dataRequest 发送广播。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    请在下面找到 Wireshark 数据包的网络密钥  

    键: 771467cf2b345e77ba46f1f2878523c3

    此致

    Ketul Bhavsare2e.ti.com/.../19Node_5F00_Working_5F00_WithNWKKey.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您的设备一直广播匹配描述符请求。 您以器件身份进行测试的示例是什么? 这是您的应用程序的预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们在应用层中不需要 OTA 功能、因此通过禁用 OTA 功能来解决感谢回复问题。

    此致

    Ketul Bhavsar