Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC2531、 Z-stack大家好、
我有两个 CC2531加密狗。
- 连接到 Raspberry Pi 的 CC2531协调器
- 连接到 Raspberry Car 的 CC2531路由器。
我已成功配对这两个设备、但我想将协调器的消息发送到路由器和 viseversa。
最后、我的项目是将操作从我的协调器发送到路由器。
是否有人知道如何将 Zigbee 数据包从 CC2531协调器发送到 CC2531路由器?
提前感谢您的帮助、
谢谢、