This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Zigbee 网络中的最大器件。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/943456/cc2530-maximum-device-in-zigbee-network

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

目前我们使用的是 CC2530。 使用 Z-stack 1.2.2。

现在、我们只能添加大约30个具有协调器器件的节点。 现在、我们如何增加协调器中的最大节点数。

我认为有一些与堆相关的问题。

提前感谢

jignesh narola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、jignesh、

    以下是一些相关资源:

    https://www.ti.com/lit/swra427
    https://www.ti.com/lit/swra635 
    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/892515

    您可以配置一些变量、但由于 RAM 限制、您不应期望能够生成超大型网络。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您可以将 Zigbee 路由器加入您的网络、以允许更多设备加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YK Chen

    目前我们使用的是 Z-stack 1.2.2。 协调器网络只有20个器件限制。 现在、我想增加对该网络节点的限制。 那么、网络中需要进行哪些更改。

    提前感谢

    Jignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-Stack 上的最大子器 件由 nwk_globals.h 中的(NWK_MAX_DEVICE_LIST 默认值为20)定义、这是系统 RAM/Flash 的限制。 您可以更改 NWK_MAX_DEVICE_LIST、以允许更多器件直接加入协调器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将阅读您的论坛。 但我仍然没有找到任何解决方案。  

    我将 Z-stack 1.2.2与 IAR 嵌入式工作台结合使用。 我要设置 Stack (0x800 = 2KB)和堆大小1KB。

    但我不确定它是否正常工作。

    您能不能就协调器的50个器件的堆栈和堆大小要求提出建议。  

    提前感谢  

    jignesh narola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、jignesh、

    [引用 user="jignesh narola">我将 Z-stack 1.2.2与 IAR 嵌入式工作台搭配使用。 我要设置堆栈(0x800 = 2KB)和堆大小1KB [/引用]

    XDATA 可以是0x400、但 INT_HEAP _LEN 应 大于1KB、如果编译器/链接器允许、我建议至少3KB。

    [引用 user="jignesh narola"]但我不确定它是否正常工作。

    请进一步解释这一陈述。  您在 Zigbee 网络中观察到什么行为?  确保错接设备。

    此致、
    Ryan