This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530的库

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/943905/cc2530-library-for-cc2530

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好、

客户根据 Z-Stack ZNP 接口规范创建了库.h 和.cpp、并询问我们是否可以在将这些文件作为开源发布之前查看它们。 他希望在发布该库之前确保这些参考文献足够。 设计将.h 和.cpp 文件安装在与 TI CC2530 ZNP 通信的 MCU 应用处理器上。 我是否可以请求您的支持人员查看这些库?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    客户不需要批准、可以作为开放源代码发布。

    此致、
    Ryan