This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:dwt CYCCNT 寄存器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/943147/cc2538-dwt-cyccnt-registers

器件型号:CC2538

大家好、团队、

我的客户 正在使用 CC2538芯片中的 SVD 文件、并且希望使用 DWT CYCCNT 寄存器、但我们无法在数据表或 SVD 文件中找到有关此文件的信息。 是否受支持?

提前感谢。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    请说明您的客户正在尝试实现的目标、因为我不熟悉您在 CC2538中使用的术语。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我的客户提供了以下信息:

    "我尝试使用我从为此芯片提供的 tixml 文件生成的 SVD 文件为 CC2538编写一些 Rusty HAL。 目前、我正在进行一些时序测量、我想使用 CYCCNT 寄存器值来完成此操作。 因此、我想使用从 SVD 文件生成的 HAL 访问该寄存器、但由于文档中未讨论 DWT 寄存器、并且 tixml 文件中不可见、因此这些寄存器不会生成 HAL。 但我知道它们是可用的(因为在使用 SEGGRS J-Link 调试器时、CYCCNT 寄存器的值是可见的)、只是数据表或 tixml 文件中没有记录这些值。"

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您提供附加信息。  我已经假设客户使用了锈迹、但最好确认一下。  如果客户参考《CC2538 用户指南》的存储器模型(第4.1节) 、他们将在 0xE000 1000处找到 DWT、有关指令集的技术详细信息、他们可以使用 Cortex-M3技术参考 、因为这是此 SoC 中使用的处理器内核。

    此致、
    Ryan