This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:适用于2.4GHz +10dBm 和+20dBm 运行的 cc2652P 参考设计

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/941387/cc2652p-cc2652p-reference-design-for-2-4ghz-10dbm-and-20-dbm-operation

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352P

您好!

我正在使用 cc2652P 进行设计。 我们希望将其用于+20dBm 和+10dBm (纽扣电池供电)。但有2个不同的基准电路可供选择、电感器和电容器值略有变化。

1) LAUNCHXL-CC1352P-2_Schematic - 偏置 - VDDS

2) 2)优化 CC1352P 和 CC2652P 以实现10dBm 输出功率的纽扣电池运行-偏置-VDDR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HW 组的一名团队成员将尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此???的任何进一步更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在同一设计中、无法同时针对+10dBm 和+20dBm 进行优化、因为前者使用 VDDR 偏置 PA、后者使用 VDDS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说如果我使用 VDDR 偏置、我无法获得+20dBm 的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 VDDR 偏置高输出 PA 可提供有效的10dBm 功率。 在此模式下、最大输出功率将约为11dBm。 这意味着您不能将低功耗10dBm 模式与20dBm 输出组合在一起。