Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK, CC2531EMK, CC2530
Thread 中讨论的其他部件: Z-stack、 CC2530
尊敬的专家:
我想将智能锁(danalock v3)与警报系统集成、以便我可以通过警报系统控制锁。 警报通过继电器提供输出。 如果双锁有一个密钥卡、我会通过警报系统的继电器连接密钥卡按钮来控制锁。 但是、遥控钥匙不是智能锁制造商提供的产品。
由于锁支持 ZigBee 协议、我想使用 CC2531作为智能锁和警报系统之间的中间器件。 换句话说、CC2531将是一个密钥卡、用于控制 ZigBee 上的智能锁。 然后、我会将警报系统的继电器连接到 CC2531输入端口、以便这些继电器可用于通过 ZigBee 触发命令来锁定/解锁天线。
那么、我的问题是、是否可以:
a)创建 ZigBee 网络、将智能锁作为端点并控制锁、所有这些都在单 个 CC2531上实现
b)将网络配置存储在 CC2531的非易失性存储器中、以便 在发生电源故障并重新启动 CC2531后不需要进行新的网络设置(避免重复包含或与智能锁配对)
c)根据 由报警继电器控制的 CC2531输入引脚的状态变化、将命令(锁定/解锁)发送到端点(智能锁)
以及如何修改 CC2531的固件、例如 Z-Stack Home 1.2.2a 的 Z-Stack ZNP。 来实现这一点吗? 或者是否有更好的起点?
CC2531将被插入 USB 充电器来为电路板供电、而不是使用 USB 接口的计算机(即计算机和电路板之间无需通信)。
如果有任何建设性的建议,我将不胜感激。
此致、
Andrew