This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:从 Z-stack 1.0.0到 Z-stack 3.0.2的代码移植

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/942688/cc2530-code-porting-form-z-stack-1-0-0-to-z-stack-3-0-2

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他部件:Z-stackSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

您好!

目前、我们使用的是具有 Z-stack 1.0.0的 CC2530
但现在我们需要更改为 Z-stack 3.0.2

但是、当我将 Z-stack 1.0.0的通用应用代码放入 Z-stack 3.0.2中时。 然后、有2个错误。

第一个是"bdb.h"相关问题


第二个是 "CGP_stub.h"

请帮我解决同样的问题  

提前感谢
jignesh narola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、jignesh、

    您可以参阅 《Z-Stack 1.2.2a (CC253X)至 Z-Stack 3.1.0的迁移指南 》、但鉴于您使用的是 Z-Stack 1.0.0而未转换至 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 解决方案、存在着可以理解的差异。  从传统版本到3.0版本的 Zigbee 规范也有多处变化(请参阅 SWRA615)、这些变化会导致应用发生变化。  最好从 Z-Stack 3.0.2 GenericApp 示例开始、然后修改网络设置并添加应用功能。

    此致、
    Ryan