This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:需要 Thread 边界路由器配置方面的帮助

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC3130, CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/942345/cc2652rb-need-help-in-thread-border-router-configuration

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件: CC3130CC3230SF

您好,

我们正在使用 Thread 协议开发工业物联网产品。 为此、我们计划使用 TI 的 CC2652RB 芯片。 我们浏览了 TI 的一些文档、如 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHJj4J1TlqSDsf7FG8IbNg__pTTHBmu__LATEST 和视频 https://www.youtube.com/watch?v=iiydJ6LfyXk 、其中介绍了如何将节点配置为边界路由器。 在这两种情况下、您都使用 Beagle Bone Black 作为主机处理器、并使用 CC2652RB 或与 NCP 类似的芯片。

但在我们的案例中、对于边界路由器 Beagle Bone Black 是不可行的。 我们希望将数据从 CC2652RB (线程节点)推送到云。 与使用 Beagle Bone Black 不同,我们是否可以将 CC3130或 CC3230SF 等任何其他 TI Wi-Fi 芯片用作具有 CC2652RB 的主机处理器?

除了使用 Beagle Bone Black 之外、您还提供了任何边界路由器配置示例吗? 我们是否可以使用任何 RTOS 来完成此任务?

下面是相同器件的参考方框图   

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅边界路由器 SimpleLink Academy 中的以下部分:

    主机必须具有足够的内存来构建边界路由器。
    另请参阅 openthread BR 支持的主机平台:

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toby,  

    感谢您的重放,我们之前就已探索 过 Linux 解决方案,对此我们感到满意,但在我们的设计中它并不可行。

    但我需要某种方法、我们可以在具有 WIFI 堆栈的简单 RTOS 芯片中实现它、是否有任何指南或示例? 。 或者 ,主机处理器代码能否直接移植到其他平台(例如:简单 RTOS)?  

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到任何人在 RTOS 系统上运行 OTBR。 也许您可以尝试在 github.com/.../issues 上申请