This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:重新加入问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/942172/cc2530-rejoin-problem

器件型号:CC2530

大家好、

芯片:CC2530

ZStack:ZHA 1.2.2a

网络结构:一个 ZC、一个 ZED

问题描述:

断电 ZC 并唤醒 ZED 后、ZED 将发送 Orphan 通知 并返回睡眠状态。 [请检查 ubiqua 中的4~26行]

关闭 ZC 电源并在几分钟内唤醒 ZED、ZED 将发送 信标请求并返回睡眠状态。 [第237行]

3.关闭 ZC 电源并将其保持较长的时间[半小时至几小时],然后唤醒 ZED。 ZED 发送了数据请求、在接通 ZC 电源后无法重新加入网络。 只能重置 ZED。 [第601行]

问题:

在长时间关闭 ZC 时、ZED 为什么会发送 数据请求?

2. ZED 无法使用数据请求恢复网络,是否有除重置以外的任何其他操作?

请在 此处查看 ubiqua 数据:e2e.ti.com/.../rejoin-problem.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    我不确定为什么 ZED 在上一个活动后16分钟发送数据请求(而不是信标请求)。  这可以通过开箱即用的 TI 示例进行复制吗?  请确保定义了 NV_RESTORE 并调试了 ZDUP.c、以确定器件状态和操作。

    此致、
    Ryan