This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2652RB:[TI15.4]如何使用 CC2652RB+CC2592在 TI15.4堆栈上启用 PA+LNA

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/941758/compiler-cc2652rb-ti15-4-how-can-i-using-cc2652rb-cc2592-to-enable-pa-lna-on-ti15-4-stack

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件: CC2592

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI:

我们有一个 CC2652RB+CC2592模块、

我想在 TI15.4上启用 PA 模式

我添加以下代码

//将 RFC_GPO0映射到 DIO13
IOCPortConfigureSet (IOID_13、IOC_PORT_RFC_GPO0、IOC_IOMODE_NORMAL);//RX LNA
//将 RFC_GPO1映射到 DIO7
IOCPortConfigureSet (IOID_7、IOC_PORT_RFC_GPO1、IOC_IOMODE_NORMAL);/PA
IOCPortConfigureSet (IOID_14、IOC_PORT_RFC_GPO0、IOC_IOMODE_NORMAL);//HGM 

但信号非常差、

我正在使用 Smart RF Studio 测试此模块是否正常。

因此、我想知道如何在 TI15.4堆栈上设置 PA、LNA。

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题已经解决、

    因为 GPIO 13、14默认为按钮、但我的实际模块 GPIO 13、14定义为 PA、LNA。

    所以、这是我的错误。

    Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli、

    感谢您为您的问题提供解决方案。

    此致、
    Ryan