主题中讨论的其他器件:CC2538
您好、社区
我正在使用 CC1352P-2 Lauch Pad 作为 ZNP 器件与 ZNP-Host-Framework 应用进行开发。
因此、对于
我可以将设备加入网络并通过它进行评估。
现在、我想获取从器件生成的驱动报告。
为此、我使用 MT_ZDO_MSG_CB_register = 0xFFFF 启用了所有回调
之后、我将手动打开和关闭 ED 以生成驱动报告。
我能够查看 Snffer 日志上的报告。
但 在 ZNP-Host-Framework 应用程序端没有打印任何消息。
此外、我还收到 了从 ED 发送的 ZDO_SRC_RTG_IND。
mtZdoSrcRtgIndCb
DstAddr:0xFE66
RelayCount:0x00
注意: 在 ZNP-Host-Framework 应用程序上获取 CC2538默认 ZNP 代码的问题相同,并且 可以在 Zigbee Linux 网关应用程序上使用 CC1352和 CC2538获取报告。
您能不能帮助我知道、
1.我应该怎样做才能得到教育署发出的批评。
ZNP 设备所需的配置是什么。
此致、
Shiv Patil。