This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530红外信号生成

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2530, REMOTI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/938516/cc2530-ir-signal-generation

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:CC1352PRemoTI

我正在将红外 LED 连接到 CC2530板(DL-20) 、并希望传输调制红外代码。  我已经介绍了用户指南"IR 信号生成和学习"中的部分。 但无法理解所需代码的顺序。 不知怎么理解位代码操作。  有没有我们可以使用的 PWM 库、就像 CC1352p 的 PWM 库一样?

我需要传输此 IR 代码[1243、-443、1242、-442、399、 -8019]