This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC 调试器无法识别

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2531EMK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/937276/cc2530-not-recognized-by-cc-debugger

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC 调试器CC2531EMKCC2531

您好!

在过去的几天里、我尝试刷写 CC2530、但无法让 TI CC 调试器识别芯片。

这些连接如下:

Debugger -> Chip

GND -> GND

目标电压感测 -> VCC

DD -> P2.1

DC -> P2.2

重置->重置

3.3V -> VCC

我还测量了带状电缆、应该没有问题。 USB 电缆也应该正常、因为 CC 调试器正被 PC 识别。

目前、除了 连接到芯片的调试连接器之外、我没有其他组件。 是否有其他必要连接的组件、以便我能够成功刷写芯片(例如外部射频时钟)?

此致、

电表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dieter、

    到目前为止、您对 CC 调试器和 CC2530之间连接的描述是正确的、请遵循 SWRU197的图6 (包括 RESETn RC 滤波器)并参考 CC2531EMK 设计以确保所有连接都有效。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回复。

    刚刚测试了您在 RESETn 线路上实施 RC 滤波器的建议。 遗憾的是、我仍然无法将我的芯片连接到调试器。 您认为10nF 而不是1nF 电容器会在这里产生影响吗?
    我还了解了 CC2531EMK 记忆棒的参考设计、调试接口看起来与我的设计相同(在我添加了 RC 滤波器之后)。

    您是否有另一个想法?

    此致、
    Morris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morris、

    到 CC2530调试引脚的不良物理连接将干扰 JTAG 连接、您应该使用示波器或逻辑分析仪进一步研究。  复位线路电容会产生影响。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从文本和图片中可以看到、您刚刚在 PCB 上安装了芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

     

    这是真正的之三,在这方面,我 没有适当地表达自己的意见。 我的同事发送的图片也有点误导人、但在空白板上、您可以更好地看到曲目。  

    我尝试刷写完全组装好的电路板、但运气不好。 现在、我想用焊接的必要部件来刷写 PCB、以便我至少可以刷写芯片(希望如此)。 刷写 CC2530绝对需要哪些器件?

     

    此致、
    电表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要连接:

    -RBIAS

    - 32 MHz xtal

    DCOUPL

    -为所有 VDD 引脚加电。  

    从图片中可以看到、您没有用于调试/刷写的连接器。  

    您在 RBIAS (应为~1.24V)和 DCOUPL (应为~1.78V)上测量的电压电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    完美、谢谢。

    连接器位于 PCB 的背面、在图片上不可见。 它只是一个标准的10引脚、2行、2.54mm 间距连接器。
    在完全配置的电路板上、我测量了以下值:RBIAS 1.26V 和 DCOUPL 1.84V @ VCC ~3.24V。

    我将焊接一个新模块、其中仅包含您今天下午提到的组件。
    此外、我还将使用我的示波器 Ryan 。 我还实现了一个1nF 电容器和电阻器、就像在 CC2531记忆棒上一样。 到目前为止还不幸运。

    谢谢、
    电表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才通过将 ter 提到的必要组件焊接到新的 PCB 上来解决了这个问题(目前)。

    现在、我将单独焊接每个组件组、并测试二者之间的调试连接。 希望我能弄清楚有问题的群体。

    感谢大家!

    电表