主题中讨论的其他器件: CC2530、 Z-stack、 UNIFLASH、 CC2652R、 CC2530EMK
您好 TI 团队
我无法对终端设备进行 OTA (CC2538作为服务器、软件狗 CC2530作为客户端。)
ZC:CC2538(OTA_DUGATE) ZED:CC2530/CC2538 PDF:Z-Stack OTA 升级用户指南 通道:25 panid:0x2222 (修改配置文件)
CC2538 板:1.update the D:\Texas Instruments\Z-Stack 3.0.2\projects\Zstack\ota\Dongle\CC2538
修改在软件狗上添加源代码:void ota_dongle_Init(字节 task_id )
{
OSAL_START_timerEx (ota_Dongle_TaskID、ota_dongle_dongle_5S_EVT、5000);
BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering | BDB_commissioning_mode_NWK_formation | BDB_commissioning_mode_finding_binding | BDB_commissioning_mode_initiator_TL);
}
3.添加功能:每5秒打开网络并启用 CC2592。
CC2530 板:1.更新引导 D:\Texas Instruments\Z-Stack 3.0.2\projects\Zstack\ota\Boot\CC2530DB
2.修改源代码:void zclSampleSw_Init(字节 task_id )
{
BDB_StartCommissioning (BDB_TRUSING_MODE_NWK_PORTING| BDB_TRUSING_MODE_Finding_Binding);
}
3.配置示例交换机应用程序示例,更新 EndDeviceEB-OTAClient
已生成映像:5678-1234-00000001.zigbee。
结果:1.无法加入 CC2538、2找不到 任何可以从 otaserver 工具更新 CC2530固件的方法。
CC2530 电路板:1. 修改源代码:void zclSampleSw_Init(字节 task_id )
{
BDB_StartCommissioning (BDB_TRUSING_MODE_NWK_PORTING| BDB_TRUSING_MODE_Finding_Binding);
}
2.配置示例交换机应用程序示例,更新 EndDeviceEB。
结果:1.it 可以加入 CC2538。
4.from Wireshark 数据包没有任何响应
但作为客户端的 CC2538已成功更新。
那么、作为 客户端、我有任何关于 CC2530的操作错误吗?
谢谢!