This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:监听器模式-数据和时钟输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/908736/cc2520-sniffer-mode---data-and-clock-output

器件型号:CC2520
Thread 中讨论的其他器件: 数据包监听器

您好!

我希望能够在项目中使用监听器模式功能、但数据表中的一些信息对我来说并不清楚。

提到原始数据与 GPIO 引脚上的时钟一起发送、
但后来:

在 RX 模式下监听帧时、解调器写入 RX FIFO 的数据与数据包监听器输出的数据相同。

这是否意味着我还可以通过 SPI 从 CC2520寄存器读取数据、而无需使用 Sniff_data 和 Sniff_clk 引脚?

此致

Adrian