Other Parts Discussed in Thread: CC2520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2520 Thread 中讨论的其他器件: 数据包监听器
您好!
我希望能够在项目中使用监听器模式功能、但数据表中的一些信息对我来说并不清楚。
提到原始数据与 GPIO 引脚上的时钟一起发送、
但后来:
在 RX 模式下监听帧时、解调器写入 RX FIFO 的数据与数据包监听器输出的数据相同。
这是否意味着我还可以通过 SPI 从 CC2520寄存器读取数据、而无需使用 Sniff_data 和 Sniff_clk 引脚?
此致
Adrian