This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:PacketSniffer 中显示了 SmartRF 数据包监听器2.18.1、Windows 10 64位、绿灯和无捕捉器件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/909113/cc2531emk-smartrf-packet-sniffer-2-18-1-windows-10-64bit-green-light-and-no-capturing-device-is-shown-in-packetsniffer

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件:CC2531、

您好!

电流我尝试将 CC2531 EMK 与 SmartRF PacketSniffer 连接以捕获 Zigbee 数据包。

我已使用固件 sniffer_fm_cc2513.hex 刷写 CC2531 EMK。
固件的位置为 PacketSniffer/bin/general/firmware。

当我通过 USB 将 CC2531连接到 Windows 10 PC (64位)时、CC2531EMK 的绿色 LED 亮起。

Windows 的设备管理器告诉我 CC2531没有 COM 端口、也没有驱动程序。
我认为这可能是 PacketSniffer 找不到 CC2531的原因。

有人知道我可以使用哪个固件或驱动程序将 CC2531与 PacketSniffer 连接吗?
或者让其他人完全了解我可以尝试解决问题的方法。

如果有人能提供帮助、那会很好。

谢谢、

Marcus