This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:[CC2520] STXONCCA CAN#39;t START TX

Guru**** 2520450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/904488/cc2520-cc2520-stxoncca-can-t-start-tx

器件型号:CC2520

/ /
// 等待  RSSI  变为 有效
    while (!GPIO_ReadInputDataBit (GPIOC、 CC2520_GPIO_2_IPIn));
如果我不禁用上述代码,、则 TX 流无法到达输出 STXONCCA 的点
/ /

您好的技术支持:

  CC2520无法启动 trampit。 请帮助我检查我的代码流。  并告诉我如何解决该问题。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此处提供的软件 :www.ti.com/.../swrc090

    查看 per_test.c 源文件的工作原理以获取指导。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好技术支持,

    我已经下载了 swrc090、并在 per_test.c 源文件中将 Tx 流设计为 basicRfSendPacket。 但 Tx 的信号不是什么。 因此、我对 结果感到困惑、想知道如何调试这个问题。(这是我第一次在 CC2520中设计 ZigBee 模块、需要您的帮助。 谢谢)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我对 Tx 启动为什么不能触发为 true 有疑问。 为什么 SAMPLE_CCA 寄存器设置为零 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说"TX 不是任何东西"的信号时。 这是否意味着您看不到任何 TX 数据包?  

    您是否获得了 PER 测试、以便在独立  (不带 ZigBee)配置中工作?

    谢谢、