This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:有关 TiWsPc 的问题

Guru**** 2585545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/908712/cc2530-a-question-about-tiwspc

器件型号:CC2530

您好!

我注意到每次启动应用程序时 TiWsPc 都会提示您提供管理权限。 遗憾的是,目标用户对其计算机没有管理权限。  应用程序正在执行什么操作,使 Windows 提示进行管理员访问? 是否有办法解决这个问题?

谢谢、

Brandon   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我将尝试与 TiWsPc 专家联系、以进一步评论这种行为、无论这可能需要从 Windows 操作系统解决。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不授予 IT 管理员权限,会发生什么情况? (例如、它是否终止或仍在运行)。 我认为需要管理员权限、具体取决于 Wireshark 的通信通道、例如、Windows 管道输出需要管理员权限。

    此致、

    Bjørn μ A