This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:是否有 CC2531的测试报告

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/907648/cc2531-is-there-a-test-report-for-the-cc2531

器件型号:CC2531

您好!

CC2531合规性测试报告是否可供客户下载、作为本地认证和资质认证的补充?

谢谢。

CB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试报告不适用于芯片、而适用于使用芯片的产品。   我们提供了以下内容:用于 EMK 的 www.ti.com/.../sszq050a.pdf。 我们通常不会分享这份文档。 认证仅对随交付的软件一起完成认证的器件有效。 当客户进行自己的设计并编写自己的软件时、硬件和软件都发生了变化、因此射频性能也发生了变化。 即使基于参考设计、也可以更改硬件和软件、从而使认证失败。