This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如何使用 spiTx8bit 通过 Sensor Controller Studio 发送8位变量?

Guru**** 2296490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/906940/cc2652r-how-to-use-spitx8bit-to-send-a-8-bit-variable-with-sensor-controllor-studio

器件型号:CC2652R

如何使用 spiTx8bit 通过 Sensor controllor Studio 发送8位变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 LaunchPad SensorTag 套件 SPI 加速计示例。 这将使用 spiTx8位来发送数据。

    此外、帮助查看器还提供了有关 SPI 过程的更多信息。 您可以搜索"spitx8bit"、并查找"Serial Interfaces -> SPI Data Transfer (串行接口-> SPI 数据传输)"部分以了解更多信息。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,谢谢你