This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:输出阻抗是多少?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/906162/cc2592-what-is-the-output-impedance

器件型号:CC2592

 CC2592 ANT 引脚的输出阻抗是多少?

如何调试射频匹配?

向我发送一些应用信息、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅"最佳负载阻抗"   、了解我们为何不提供该阻抗。

    另见 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/786808

    如果您出于某种原因无法遵循该参考设计、请对其进行仿真并调整您的设计、使其具有相同的 S11、S22和 S21。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是有关的应用文档

    2. CC2592的输出阻抗特性是否与 它们相同?

    3.您是否有  这种关于 CC2592的应用文档?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)/ 2):本文档旨在说明我们为什么不提供数字。 无论使用哪种器件、原因都是相同的。

    我们强烈建议您遵循参考设计。您计划将哪种芯片与 CC2592配合使用?  

    您能否详细说明一下您为什么会问您、您是否无法遵循其中一个参考设计?