This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:与 SMARTRFTM-Studio 通信

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SMARTRFTM-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/906369/cc2538dk-communication-with-smartrftm-studio

器件型号:CC2538DK
Thread 中讨论的其他器件: SMARTRFTM-Studio

大家好、

我为客户发布。 他们有 一个 CC2538DK、根据他们的反馈、他们无法在 Smart RF Studio 上进行检测。 他们正在学习本教程。  http://www.ti.com/lit/ug/swru194b/swru194b.pdf

他们正在寻求权变措施帮助。

希望您能为我们提供帮助。

谢谢、

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    他们应该改为参考 SWRU321 并评论 USB 驱动程序、SMARTRFTM-Studio 版本、PC OS 版本和 SmartRF06EB 跳线位置。

    此致、
    Ryan