This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CC2630:不建议将器件用于 Zigbee 项目开发

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK-ARCHIVE, CC2630, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, Z-STACK, LAUNCHXL-CC26X2R1, LAUNCHXL-CC1352R1, LPSTK-CC1352R, LP-CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/906365/faq-cc2630-device-not-recommended-for-zigbee-project-development

器件型号:CC2630
主题中讨论的其他器件:CC2650Z-STACK-ARCHIVESIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKZ-STACKLAUNCHXL-CC26X2R1LAUNCHXL-CC1352R1LPSTK-CC1352RLP-CC2652RB

CC2630/CC2650器件具有支持 Zigbee HA 1.2.2a 规范的 Z-STACK-ARCHIVE 解决方案。  但是、由于以下原因、不建议将此软件用于 Zigbee 项目开发:

  • 到目前为止、Zigbee 家庭自动化配置文件已被弃用、只有 Zigbee 3.0解决方案可通过 Zigbee Alliance 认证
  • Z-STACK-HOME 于2015年发布、由于对配置文件的支持已结束、因此不会有任何进一步的更新
  • 这些器件的闪存仅支持网络处理器(ZNP)和终端设备(ZED)角色、剩余的空间有限、无法用于其他应用开发

此外、由于闪存限制、这些器件无法支持较新的 Zigbee 配置文件、例如3.0。  因此、将来不会提供更新的软件版本。  因此、建议使用 Zigbee 技术进行开发的用户不要将 CC2630或 CC2650器件视为可行的选择。  相反,TI 建议评估 SimpleLinkTmCC13X2/CC26X2平台,该平台具有以下几项优势:

  • SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK、每季度更新一次、支持最新的 Z-Stack 3.0配置文件
  • 多个 EVM 选项(LAUNCHXL-CC26X2R1、LAUNCHXL-CC1352R1、LAUNCHXL-CC1352P-2、LP-CC2652RB 和 LPSTK-CC1352R)
  • TIRex 、用于访问 Z-Stack 文档Zigbee 应用示例SimpleLink Academy

此致、
Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、

    相关知识!

    此致、

    Toby