This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:SMARTRXEBK 是否支持 CC2530?

Guru**** 2850640 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/905148/cc2530-can-smartrftrxebk-support-cc2530

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:SMARTRXEBK

大家好、

我们再也找不到 SmartRF05EB、只能在  TI 商店中看到 SMARTRXEBK、这是否支持 CC2530? 用户指南中未列出 CC2530。  https://www.ti.com/tool/SMARTRFTRXEBK

还是 CC Debug 是唯一的选择?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的测试中、SMARTRXEBK 可以支持 CC2530。 我测试闪存编程器、SmartRF Studio 和 IAR、它们都可以正常工作。