This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:通过 SPI 将 CC3220用作外部主机来更新 CC2652上的映像

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/905053/cc2652r-update-image-on-cc2652-via-spi-using-cc3220-as-external-host

器件型号:CC2652R

尊敬的 TI 团队:

我有一个定制板、通过 SPI 接口连接 CC3220和 CC2652。 我尝试使用 2652的 TRM 和 SBL 应用手册中所述的后门机制、通过 SPI 在 CC3220中刷写 CC2652上的映像。 我们的 SPI 接口工作正常、但我无法与引导加载程序进行通信、并且在深入研究之后、我感到非常失望、因为我们没有在 CC2652上建议使用 SPI 连接与引导加载程序进行通信、所以我们是正确的。 我将分享一段推荐的连接引脚以供参考:

我是否可以解决此问题(可能使用 BIM)、或者最终可能会重新设计布线?  

作为一个附带问题:在重新设计布线的情况下、在 CC2652处于引导加载程序模式时、使用 SSI0接口在两个芯片之间进行正常通信并使用同一接口是否存在任何可能的问题?

感谢您的任何反馈和指导!

Jawad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要使用串行引导加载程序、则必须使用这些特定引脚、而无需解决方法。 顺便说一下、您仍然可以在应用中将这些引脚用于其他用途。