This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:Linux 中的 ZNP-HOST-framework 超时

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, EK-TM4C1294XL, CC1352R, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, CC2652R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/904776/cc2630-timeout-of-znp-host-framework-in-linux

器件型号:CC2630
主题中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XLCC1352RSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKCC2652R

大家好、

客户正在使用 与 UART 协议连接的 CC2630 ZNP 器件处理 ZNP-HOST-framework 应用。

背景信息: iMX6正在运行 ZNP-host-framework、CC2630正在运行 Zstack_home_1_02_02a_44539的 ZNP 固件。 执行 cmdline 时出现超时错误。请检查日志信息:

cmdLine.bin /dev/ttymxc1
cmdLine.bin -- 2020年3月17日11:22:37
rpcWaitMqClientMsg:timeout=10
rpcWaitMqClientMsg:在队列10:1583395833:10000000上等待
rpcWaitMqClientMsg:超时[-1]-连接超时
已从消息队列中刷新0消息
创建 RPC 线程
创建示例线程
rpcWaitMqClientMsg:timeout=50
rpcWaitMqClientMsg:在队列50:1583395833:50000000上等待
rpcWaitMqClientMsg:超时[-1]-连接超时
是否要启动/加入新网络? (是/否)
Y
rpcSendFrame:在 RPC SEM 上阻止
rpcSendFrame:发送 RPC
rpcTransportWrite:len = 10.
写入8个字节(偏移= 0、保持= 10)
写入2个字节(偏移= 8、保持= 2)
SOC 输出--> 10字节:SOF:FE、LEN:05、CMD0:21、CMD1:09、有效载荷:03:00:01:03、 运营中心:2C
rpcSendFrame:等待 SRSP [01]
rpcSendFrame:SRSP 错误- CMD0:0x21 CMD1:0x09

NV 写入启动选项命令已发送[1]……
网络启动失败
网络错误

rpcSendFrame:在 RPC SEM 上阻止
rpcSendFrame:发送 RPC
rpcTransportWrite:len = 5
写入5个字节(偏移= 0、保持= 5)
SoC 输出--> 5字节:SOF:FE、Len:00、CMD0:21、CMD1:04、有效载荷:FCS:25
rpcSendFrame:等待 SRSP [01]
rpcSendFrame:SRSP 错误- CMD0:0x21 CMD1:0x04
rpcSendFrame:在 RPC SEM 上阻止
rpcSendFrame:发送 RPC
rpcTransportWrite:len = 10.
写入8个字节(偏移= 0、保持= 10)
写入2个字节(偏移= 8、保持= 2)
SOC 输出--> 10字节:SOF:FE、LEN:05、CMD0:21、CMD1:09、有效载荷:8F:00:00:01:01、 运营中心:A2
rpcSendFrame:等待 SRSP [01]
rpcSendFrame:SRSP 错误- CMD0:0x21 CMD1:0x09
输入 CMD

这是 由 rpcWaitMqClientMsg 的错误设置引起的吗? 谢谢

BR、

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用示波器检查 UART 信号。 我还建议您将 CC2630 ZNP 器件连接到 PC、并使用 ZTool 首先验证其是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    请遵循黄某的建议,并确保参考以下内容:

    http://www.ti.com/lit/tidu757 
    https://git.ti.com/cgit/znp-host-framework/znp-host-framework 

    它还有助于使用 EK-TM4C1294XL 进行测试、这是默认的主机设置。  我还建议客户考虑将其 ZNP 解决方案迁移到 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 和 CC1352R /P 或 CC2652R /P 产品。

    此致、
    Ryan