This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:作为协调器的 CC2652R 无法成功将消息传输到终端设备

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/903956/cc2652r-the-cc2652r-as-a-coordinator-can-not-transfer-message-to-enddevice-successfully

器件型号:CC2652R

您好的团队,

    我的客户 uesd CC2652R 作为 ZigBee 协调器(协调器 uesd TI SDKV3.4 ZNP 示例)无法将消息传输到终端设备(终端设备也是一个 c2652r 设备,其轮询率为3s)。

同时,他们发现:

a.在接收存储后、协调器无法成功将消息传输到端器件(AF_DATA_CONFIRM(FE 03 44 80 F0 01 FE C8)Status=0xF0(ZMacTransactionExpired))

B.问题发生后,协调器仍可以成功接收来自终端设备的消息。

c.问题发生后,DateRequest 的消息仍可接收。

d.问题发生后,协调器可以使用 UTIL_Assoc_find_device 成功找到终端设备信息

如果您能帮助解决问题或提供建议、我将不胜感激。 谢谢!