This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:RSSI 测量精度

Guru**** 2885720 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, Z-STACK, CC2592, CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/902417/cc2538dk-rssi-measurement-accuracy

器件型号:CC2538DK
主题中讨论的其他器件: CC2538SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKZ-STACKCC2592CC2652PCC1352P

大家好、

我们有一位客户询问他们 的 CC2538DK 计划应用。

他们 希望使用 ZigBee 协议通过 RSSI 执行定位、并找到 CC2538。 他们希望在两个器件之间获得 RSSI 测量值。 之后、他们将使用这些测量来执行三边运算、在这里、我将在具有已知位置的三个节点之间找到一个未知节点的位置。 他们想要确认最大60米的 RSSI 测量的精度?

这是否能够提供 准确的 RSSI 读数(在合理范围内、当然、由于环境因素等)? 客户尝试的其他电路板 在节点之间的精确距离仅为5米。 如果 CC2538无法实现、请告知我是否有其他更适合客户应用的产品。

谢谢!

Jonathan