This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:ZigBee SubGHz 网状网络

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1163183/cc1352p-zigbee-subghz-mesh-network

器件型号:CC1352P

尊敬的先生/女士:

是否有针对 Zigbee SubGHz 网状网络的任何计划? 是否可以获取 Beta 版本 SDK 或某些文档?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我已将此主题分配给 Zigbee 专家、他们很快就会回来。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Suzi (Sub-GHz Suzi)计划于2022年底或2023年初发布符合 Zigbee R23规范的版本。  您可以向 连接标准联盟查询 详细的公告。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan 和 Siddanth、您好、

    感谢您的宝贵时间和帮助。

    Suzi 将在我们的网络中用作 ZigBee 网络的补充、具有更大的灵活性。

    此致、

    David