This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:为 CC2538器件寻找屏蔽

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, EK-TM4C1294XL, CC2538EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/917956/cc2538dk-looking-for-shield-for-cc2538-devices

器件型号:CC2538DK
主题中讨论的其他器件:CC2538EK-TM4C1294XLCC2538EMK

您好!

我想使用屏蔽件将 CC2538器件连接到 STM 微控制器或 Raspberry Pi。 基本上、我正在寻找一个屏蔽层来替代 SmartRF06、以便可以将 CC2538连接到微控制器。 我已经使用 Digi 的 XBee 设备通过此链接( https://www.sparkfun.com/products/12847 )中的屏蔽来完成此操作。 我想对 CC2538器件执行类似的操作。 您能建议合适的屏蔽吗? 或者、我可以通过其他方式连接微控制器吗?

谢谢!

-Tessa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可能的。

    在以下参考设计中、您可以使用 USB 接口将 CC2538 EVM 连接到 BBB: https://www.ti.com/tool/download/ZIGBEE-LINUX-SENSOR-TO-CLOUD

    不过、我不知道有任何屏蔽。


    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toby!

    感谢您的回答! BBB 是否为 Beagle Board Black (抱歉、我不熟悉使用 TI 器件进行编程)? 我可以在 BBB 上使用 C 或 C++代码吗? 我熟悉 C 和 C++、因此我更喜欢使用其中一种语言。 基本上、我想将数据包从一个板传输到另一个板、并将接收到的数据包保存到文本文件中(类似于 Smart RF Studio 的功能)。 我可以将 UART 与 BBB 一起使用吗?

    谢谢! )

    -Tessa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ZigBee-Linux-sensor-to 云基于 C/C++、使用 C/C++作为应用程序编程语言是没问题的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答了我的问题。 下面是我的其他问题:

    1. BBB 是否为 Beagle Board Black (抱歉、我不熟悉使用 TI 器件进行编程)?

    基本上、我想将数据包从一个板传输到另一个板、并将接收到的数据包保存到文本文件中(类似于 Smart RF Studio 的功能)。 我可以将 UART 与 BBB 一起使用吗?

    谢谢! )

    -Tessa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、BBB 代表 BeagleBone Black。

    2.是的,应该没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢! 通过在线搜索、Beagle Board Black 看起来与 Raspberry Pi 类似。 是否可以使用不同的 Beagle Board (例如绿色)、Raspberry Pi 或 STM 板来实现此目的? 我熟悉 STM32F100系列板(特别是 STM32F1000RB)。

    谢谢!

    -Tessa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在不同的 MCU 上执行此操作没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您可以参阅  使用 ZNP 主机框架、我认为它更适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息! 我对所有这些都不熟悉、因此需要一些时间才能完全理解设计指南、但我确实很感激! )

    设计指南看起来使用 EK-TM4C1294XL launchpad 和 EM 适配器 BoosterPack。 如果我购买这些器件(并对其进行适当编程)、我是否能够从一个 CC2538器件发送数据、在另一个 CC2538器件接收数据、然后使用 UART 将数据传输到微控制器(EK-TM4C1294XL)、 并将其保存到要由微控制器或连接的笔记本电脑/计算机进行分析的文本文件中? 我只想确保这些器件符合我的目的。

    谢谢!

    -Tessa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在这种应用上没有发现任何问题。 顺便说一下,在使用 ZNP 主机框架时,无需使用 EK-TM4C1294XL Launchpad 和 CC2538EMK。 您可以使用任何 MCU 和 ZNP 来实现它。