This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:是否可以使用锂聚合物电池直接为其供电?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/917810/cc2652rb-is-it-possible-to-power-it-directly-with-a-lipo-battery

器件型号:CC2652RB

大家好、

有个愚蠢的问题

建议的 VDD 输入电压额定值为1.8V 至3.8V

绝对最大值 为4.1V . 看起来可能是可能的、但是... 是的,不要尝试它:(

你会说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片 的 VDD 必须介于1.8V 至3.8V 之间。 如果电池的电压超出此范围、则必须将电压调节到有效范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 所以基本上是“不”。

    尝试使用肖特基二极管:)

    无论如何都很感谢!