This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编辑项目 Z-Stack 3.0.2中的引脚和 UART 引脚[CC2530+CC2592]

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/916989/edit-pin-and-uart-pin-in-project-z-stack-3-0-2-cc2530-cc2592

Thread 中讨论的其他器件:Z-stackCC2592

你好!
我购买 了一个具有板载 E18-MS1PA1-PCB 和 CH340G 作为 USB 串行接口的 Ebyte E18-TBH-01 USB 软件狗。
我需要帮助编辑和编译此 USB 软件狗的 Z-Stack 固件3.0.2。
我在此评估板上列出了分配的引脚(下图)、我只了解并检查固件中连接到 CC2592的3个引脚是否正确。
要更改 LED 和 UART 引脚分配、我不知道...有什么帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 hal_board_cfg.h 中修改 Button /LED 引脚定义、还需要修改 Button 的 hal_key.c。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但是要将 UART 引脚从 P0.2&P0.3更改为 P1.4&P1.5吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅用户指南的第7.6节(外设 I/O)和第7.6.4节(USART 0): https://www.ti.com/lit/ug/swru191f/swru191f.pdf

    看起来该板正在尝试对 UART 使用替代2引脚映射(对于 UART RX 为 P1_4、对于 UART TX 为 P1_5)。
    摘自用户指南:"SFR 寄存器位 PERCFG.U0CFG 用于选择使用备选1还是备选2位置。"

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考