This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI Z-Stack - Zigbee Linux 网关 Project Zero

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/916181/ti-z-stack---zigbee-linux-gateway-project-zero

Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好 TI:  

我正在尝试运行 Zigbee Linux 网关、但实际上我确实根据 TI Z-Stack - Zigbee Linux Gateway Project Zero 安装了所有这些、但当我使用以下命令行运行网关:sudo ./start_local.sh 时

我得到此错误:

./start_local.sh:第48行:cd:./../ERROR__out/Precompiled/servers:无此类文件或目录
./start_local.sh:第48行:cd:./../out/Precompiled/servers:无此类文件或目录

启动 Linux Zigbee 网关

./start_local.sh:第50行:./zigbeeHAgw:无此类文件或目录

等待 Node.js Zigbee IBM 网关启动...

./start_local.sh:第55行:cd:./../../Projects/node/nodejs_zb_gateway:无此类文件或目录
./start_local.sh:第56行:node:未找到命令

请:  

有人能告诉我我缺少什么吗?
我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明您使用的平台? 桌面上的 Raspberry Pi 或 Ubuntu?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YiKai Chen:  

    非常感谢您的招待和时间。

    我使用的是 Rasberry Pi。  

    您的能力。

    最佳齿杆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅第 "3章。 在 BeagleBone 上运行 Z-Stack Linux 网关"中的"Z-Stack Linux Gateway" BeagleBone QuickStart Guide.pdf、可在 Z-Stack Linux 网关安装文件夹下找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、网关支持的平台是 BBB 和 Ubuntu、如此 处所述

    运行 setup.sh 时的输出是什么? 您可能需要相应地调整 makefile。

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈宜家, 非常感谢 你的招待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比·潘、您好、 非常感谢 您的助威者。