This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCC 和 GND 引脚以及如何在 Raspberry PI 上使用模块

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2530EMK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/910770/vcc-and-gnd-pins-and-how-to-use-the-module-on-raspberry-pi

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他部件:Z-stack

大家好、

我最近购买了 CC2530 Zigbee UART 模块、可以在下图中看到该模块、但我无法找到有关其 VCC 和 GND 引脚的任何信息。  

此外、我是本主题的初学者、有人知道我如何在 Raspberry PI 上使用此模块吗? 我只需要使用此模块发送和接收消息。

如果有任何帮助,将不胜感激。

此致、

Hosein Jahanshahi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosein、

    该模块不是由 TI 开发的、因此我们无法对其硬件设计提供任何评论。   如需更多信息、请参阅 CC2530EMK 和 CC2530数据表。  关于 Zigbee 控制、您需要参考 Z-Stack 3.0.2 ZNP 解决方案以及监控和测试 API 及 ZNP 接口规范文档。  您还可以将 ZigBee-Linux-sensor-to-cloud 用于主机示例。   https://e2e.ti.com/search?q=zigbee-linux-sensor-to-cloud%20raspberry%20pi&category=forum&group=341 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我衷心感谢您的考虑、尊敬的 Ryan。  

    我一定会使用您共享的信息并搜索更多信息。

    再次感谢、
    此致、
    Hosein