This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:带 Raspberry

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/911207/cc2538dk-with-raspberry

器件型号:CC2538DK
主题中讨论的其他器件: TIMACZ-STACK

大家好、

我们的客户希望将 CC2538DK 连接到 Raspberry PI。  他计划用它来规划如何用它来做三边学。 因此、她需要一个总共包含五个节点的星型网络。

我在下面看到了一篇文章、其中提到了这一点、她可以使用串行引导加载程序对 CC2538DK 进行编程。 她如何访问硬件端的引导加载程序?

理想情况下、她希望将电路板连接到微控制器以进行进一步处理。  

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/752322?CC2538DK-Program-node-with-raspberry-pi-

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您可以参阅 SWRA466 (由于指向旧的应用报告版本、由 YK 提供的链接已断开)。

    如果您对15.4-Stack 感兴趣、请参阅 TIMAC 和协处理器项目和文档。  关于 Zigbee、对于 ZNP、它将是 Z-Stack 3.0.2。

    此致、
    Ryan