This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:如何提高 CC2538DK 开发套件的 RSSI 的精度

Guru**** 2585205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/910806/cc2538dk-how-to-improve-the-accuracy-of-rssi-for-the-cc2538dk-development-kit

器件型号:CC2538DK

大家好、

客户询问如何 提高 CC2538DK 开发套件的 RSSI 的精度?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个真正的开放式问题。 您能否详细说明用于 RSSI 读取的软件或调制和环境设置? 顺便说一下、当射频信号通过无线传输时、RSSI 永远不会非常精确。 有许多因素会影响 RSSI 读数、例如2.4 G 干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    感谢您的快速响应。 我会询问客户的详细信息。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使您使用信号发生器、来自芯片的 RSSI 读数也会有一些变化。 由于硬件限制、RSSI 读数的精度将为+/-3dB。   

    他们希望 RSSI 的精确度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/906708 

    此致、
    Ryan