This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:如何在 SampleApp 项目中实现 ZHA "智能插件"器件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1165728/lp-cc2652rb-how-to-implement-zha-smart-plug-device-in-sampleapp-project

器件型号:LP-CC2652RB

大家好、我正在尝试通过 本教程从 ZR_SampleApp 开始创建定制固件、但在 CCS 的.syscfg 文件中定义器件类型及其群集时遇到一些问题。

对于我的项目来说、似乎正确的器件类型是 ZHA "智能插头"(DEVICE_ID = 0x0051)、此器件位于 ZHA 规范的第7.4.16节中、特别是我希望具有一个具有"计量"和"开/关"集群的端点 (可能适用于同一端点的不同能量计和输出线路)。

如您所见、"Zigbee 设备类型"菜单中不提供"智能插头"选项。 我尝试选择另一个选项、如"开/关输出"、以便手动将缺失的"计量"集群添加为可选集群、但它不会显示在集群选项中。

有什么建议吗? 有可能吗?

如果是、可以使用同一端点监控多个能量计和多个输出、还是必须注册多个"智能插头"(或类似端点)? 在这种情况下、如何添加多个端点?

感谢你的任何帮助

Roberto