This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:MPU9250 -睡眠模式下的加速计数据速率和带宽

Guru**** 2590520 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/922427/cc2650stk-mpu9250---accelerometer-data-rate-and-bandwidth-in-sleep-mode

器件型号:CC2650STK

大家好、我想知道当通过 PWR_Mgmt_1寄存器在睡眠模式下配置 MPU9250时的数据速率和带宽。

从芯片的数据表中、我没有找到此信息。

感谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPU9250不是 TI 器件。 有关此器件的更多信息、请联系 TDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已配置 MPU9250以正确读取4kHz (DLPF 已旁路)的加速度、并且还配置 MPU9250 (引脚12)的 INT 引脚并 从 INT_ENABLE 寄存器启用中断。

    INT 引脚连接到 CC2650STK 板上的 MPU_INT 引脚(引脚12、DIO_7)、该引脚的配置类似于 MPU9250的 INT 引脚(在 Board.c 文件的 PIN_Config BoardGpioInitTable []中、默认值)。

    现在、我想了解​​数据就绪时如何读取加速度值...

    谢谢