This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZigBee OTA 查询下一个图像请求提供失败响应

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/926810/cc2530-zigbee-ota-query-next-image-request-giving-fail-response

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

我们将 Qualcomm 微控制器用作 ZigBee 路由器、将 CC2530用作 ZigBee 服务器/协调器。  

我们能够将 Qualcomm 器件加入网络并发送命令。

我们能够从 CC2530 ZigBee 服务器接收 image notify 命令。

当我们从 Qualcomm 微控制器发送"查询下一个图像"请求时、con_application.log 文件上不会打印任何内容。

这是什么问题?

附加监听器日志:

下面是 Image Notify 命令的屏幕截图

下面是查询下一个图像请求的屏幕截图

下面是查询下一个图像响应的屏幕截图

谢谢、

Akshay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否附加监听器日志而不是屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sniffer_5F00_log_5F00_file.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6558.sniffer_5F00_log_5F00_file.rar

    参见第140行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 TI Zigbee Linux 网关参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用 了 TI Zigbee Linux 网关参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的.ZigBee OTA 文件似乎有问题。 如果您使用 PC OTA 服务器和软件狗对其进行测试、它可以工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YiKai Chen:

    我们已经使用 TI 软件狗测试了这个.ZigBee OTA 文件、它在那里工作。

    我们的主要问题是、如果我们从 Qualcomm 微控制器发送"查询下一个图像"命令、它应在 CC2530 ZigBee 服务器日志文件上打印内容。

    但日志文件中没有显示任何内容、我们仍在接收来自 CC2530服务器的响应。

    它背后的原因是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道、如果我们希望在服务器端使用.bin 文件而不是.zigbee、如何修改代码。

    因为 Qualcomm 使用.bin 作为映像文件。  

    如果我们在 sample_app_ota.cfg 文件中添加.bin 文件路径、则不会在监听器上发送 image notify 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    网关 OTA 服务器中包含某种级别的日志记录。 要查看完整日志、您可以提高详细程度(例如 导出 OTA_SERVER_CMD="./$OTA_SERVER_NAME 127.0.0.1:2536 127.0.0.1:2540 -v 0xFFFFFFFF)。

    ZigBee OTA 服务器使用 ZCL 上的 OTA 集群(Zigbee 集群库),并且我们的实施遵循推荐的文件 exb血压.ZigBee (来自 ZCL v7:“OTA 升级文件扩展名应为“.zigbee”。)。
    我们有一个工具、可将 CC253x/CC1352/CC2652 Zigbee 图像转换为 Zigbee OTA 友好型.ZigBee 文件。
    工具是的 \projects\tools\ota\OtaConverter\Release\OtaConverter.exe。 有关如何使用它的说明、请参阅 \Documents\Z-Stack OTA 升级用户指南.pdf。

    此致、
    Toby