请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R Thread 中讨论的其他器件:CC2630、 Z-STACK-ARCHIVE、 Z-STACK
尊敬的 TI:
我有几个问题。
Q1.can 我使用在协调器上运行的 CC2652并像使用终端设备一样使用 CC2630?
问题2.这两个芯片(CC2652、CC2630)是否可以相互通信?
问题3:我的客户希望使用星型拓扑1到168、我的问题是 CC2652 (协调器)是否支持168个子节点?